This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:有关 IWR6843ISK EVM 天线设计的一些问题。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/960047/iwr6843isk-some-questions-about-the-antenna-design-on-iwr6843isk-evm

器件型号:IWR6843ISK

尊敬的 TI 专家:

我想根据 iwr6843isk EVM 上的天线外形设计自己的硬件系统、但受 PCB 尺寸限制、天线区域周围的 GND 平面无法完全满足? 天线上方的接地层和接地过孔的一部分将被移除。

 因此、我想确保在 iwr6843isk 的原始设计中、周围接地层的用途是什么? 在我的设计中、必须切断接地平面的一部分、以便接地平面不会封闭天线区域。 这会改变天线参数并影响天线性能。

此致

ChenHui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:我提到的文件如下:

    www.ti.com/.../swrc355

    swrc355c\swrc355\xWR6843ISK_DesignFiles\Rev_D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenhui、  

      接地 PTH 充当天线周围的栅栏。 它可以屏蔽天线和射频线路免受任何不必要的干扰。 很难评论、但只需查看结构、天线周围断裂接地屏蔽的影响。 为了完全确定它对天线性能的影响、需要执行天线仿真。   

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.