This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何将 mmWaveStudio 与 IWR6843AOPEVM 配合使用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/959490/iwr6843aopevm-how-to-use-mmwavestudio-with-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

您好!

是否可以使用 mmWaveStudio 软件在没有 MMWAVEICBOOST (或任何其他硬件)的情况下配置和测试 IWR6843AOPEVM?

如果是、您能否更好地解释什么是设置配置?

是否有关于此特定配置的完整指南和示例?


此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请帮助我们了解您在开始使用 dca1000时查看了哪些文档

    我们想知道您的旅程、您需要了解 dca1000以及哪些文档和链接会带您 在这里

    想知道 EVM 和电路板硬件页面是否能帮助您确定设置和使用这些硬件的方法 电路板

    谢谢你

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是如此

    我们将在下周对此主题进行跟进。

    如果 您未看到回复、请在下周回复。

    谢谢你

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    我必须使用雷达板实施人员计数应用程序,我正在评估 IWR6843AOPEVM,以了解其性能。  
    尝试在 IWR6843AOPEVM 中为我的室内环境设置最佳配置、我找到了 mmWaveStudio 工具、该工具允许管理大量参数。

    按照我看到的文档:

    我还尝试了"mmwave_industrial_toolbox_4_5_1"中"people _Counting"实验提供的"visualizer"、但我对此工具有一些问题(它崩溃或冻结或不应用配置、 我通过配置文件设置的参数会在 GUI 中以意外的范围/分辨率返回, 我可能做了一些错误),因此我想打开一个有关它的不同票证。

    如果我需要购买其他硬件才能使用 mmWaveStudio 评估该雷达、请告诉我。

    此致、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛伦佐:

    您应该能够使用硬件 DCA1000 + ICBOOST +xwr6843AOP ES2板、使用 RADAR Studio 捕获数据。   

    此处附上了该操作的分步过程。  请告诉我它是怎么发生的。

    e2e.ti.com/.../mmWave_5F00_sensor_5F00_raw_5F00_data_5F00_capture_5F00_using_5F00_DCA1000_5F00_xwr6843.pdf

    最棒的

    Zigang