This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法启动雷达 API - mmWave Studio 2.1.1.0

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/958352/cannot-start-radar-api---mmwave-studio-2-1-1-0

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

您好!

我一直在尝试从新的笔记本电脑访问 DCA1000EVM 连接到 AWR1443、但似乎无法正确启动 mmWave Studio 2.1.1.0。 当我打开程序时、我从日志中获得以下输出、

GM:2020年11月20日11:11:17日星期五
RSTD.Transmit ("/设置")
[11:11:22]  
[11:11:22] ###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[11:11:22] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[11:11:22] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[11:11:22] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[11:11:22] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[11:11:22] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[11:11:22] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[11:11:22] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[11:11:22] RSTD.Transmit ("/")
[11:11:22] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\admin\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[11:11:22] RSTD.BUILD ()
[11:11:22] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\admin\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[11:11:22] RSTD.Transmit ("/")
[11:11:22] RSTD.AL_BUILD ()
[11:11:22] RSTD.AL_LoadXml ()
[11:11:22] RSTD.Transmit ("/")
[11:11:22] RSTD.Al_Init ()
[11:11:22] RSTD.Clients_build()
[11:11:22] gm:初始化
[11:11:22] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[11:11:22] gm:1个客户机初始化
[11:11:22] gm:1个模块初始化
[11:11:22] gm:2选项卡  (s)初始化
[11:11:22] RSTD.Client_LoadXml()
[11:11:23] [RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[11:11:23]  
[11:11:23] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[11:11:23]*** 脚本失败!***
[11:11:23] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[11:11:23] 异常消息是:
[11:11:23] 尝试加载格式不正确的程序。 (HRESULT 例外:0x8007000b)

我已安装、

MATLAB Runtime 8.5.1

2. Microsoft Visual C++ 2013可再发行软件包32位

XDS 仿真软件 V9.2.0.00002

4. mmWave Studio 2.1.1.0

我运行的是 Windows 10 Pro - 19042.630

我还确信 DCA1000EVM 可以正常工作、因为它在我的另一个系统上工作、我现在只需要在笔记本电脑上使用它、以便我可以远程测试。

我不确定要尝试其他什么、我没有找到另一篇关于我的问题的文章、即我之前安装了上述程序的人员。

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    请查看此 DCA1000调试手册 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/872161

    对于启动问题、通常涉及32位 MATLAB 运行时的正确版本、重新安装并删除 RSTD 文件夹。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    请确保您已安装 MATLAB runtime v8.5.1 (32位)。 如果您安装了64位版本、请卸载它并安装32位版本。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kyle 和 Zigang、

    我已删除 RSTD 文件夹并重新安装 MATLAB v8.5.1 32位版本。 出现相同问题。 不变。

    我正在尝试安装 CCS、看看这是否会有所帮助...

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    也请尝试重新安装 Radar Studio。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也这样做了。 不变。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    您是否在 c:\ti\下安装了 RADAR Studio

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    我们的设计专家建议您检查是否直接安装 FTDI 驱动程序。  您能在设备管理器中看到6个 USB 端口吗?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    是的、当我插入 AWR1443和 DCA1000时、我可以看到所有6个器件。

    谢谢、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    设计人员建议您下载最新版本的 Microsoft Visual C++并尝试。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    似乎再次安装 CCS、然后重新启动两次修复了该问题(我想这是我的机器的魔法编号?)。

    出现雷达 API、系统完成加载。

    感谢你的帮助。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀:

    很高兴听到这个消息!

    最棒的

    Zigang