This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94022-Q1:EMI 整流为直流失调电压?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM94022-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/956890/lm94022-q1-emi-rectified-into-a-dc-offset

器件型号:LM94022-Q1

我有一个应用 、在该应用中、我将 LM94022-Q1安装在承载电机相位电流的电路板上。 电路板被灌入电机中、我使用该传感器来获取温度数据。 当电机通电(驱动器开始切换)时、传感器的输出显示大约1V 的直流跳变(通过直接读取传感器输出的示波器进行确认)、这将使所有温度数据无效。 此直流失调电压随着总线电压的增加而增加(电机总线电压可在40V 至100V 之间变化)。  

温度传感器本身接收+5V 电源、并通过0.1uF 电容器局部去耦。 此电路板的电源连接器处有一个1uF 电容。 此电路板上不存在其他组件(仅一组用于 HV 信号布线的内层)。 由于层利用率、温度传感器正下方的层是开关节点(包含40-100V 总线电压)、但是 LM94022-Q1的接地回路与芯片在电路板的同一侧运行(以及+5V 电源和信号)。 因此、这里的布局可以更好地在温度传感器 IC 下方添加参考平面。  

无论如何、我希望会遇到 EMI、我的计划是仅过滤数据采集板上的交流组件。 但是、EMI 看起来会导致输出中出现直流偏移。 对于基于二极管的温度传感器而言、这是件好事吗? 以前有人遇到过这个问题吗? 是否有比 LM94022-Q1更抗扰的组件?

谢谢。

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不能说、我以前看到过 EMI 问题会导致我们的其中一个温度传感器产生直流偏移。 您是否介意显示传感器输出的示波器截图以及开关电机电压? 直流失调电压是否会无限期持续出现、还是仅在开关输入时出现?  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是传感器输出的示波器截图。 左侧显示的是稍高于2V 的传感器输出(读数大约为20C)。 右侧所示为电机开始接收电压时的传感器输出(无电流、仅开关直流电压@ 70V @~100kHz)。 您可以看到、直流分量已升压至大约1V。

    只要电机驱动被启用并且电机正在接收开关电压、直流失调电压就存在。 右侧是图的放大版本:

    公平地说、该传感器距离电机线圈大约1mm (由一些热环氧树脂散热)。 我没有保存传感器电源轨的示波器快照、但它是相当稳定的5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我认为很明显、高电流会导致该 GND 偏移。 此偏移是否存在于电机电源的 GND 上的其他测试点?

    在布局中、温度传感器的 GND 是否来自数据采集板? 由于这个问题、您可能需要将您的模拟和数字 GND 分开。 否则、在高 EMI 环境中、使用双绞屏蔽电缆有助于消除您看到的失调电压。

    Jalen