尊敬的专家:
我在使用 FDC2214进行精确的电容测量(拉伸传感器)时遇到问题。
使用 FDC2214和 LCR 表(Keysight E4980AL)测量电容值时、FDC2214会在真实电容值发生变化时显示延迟的信号变化。
例如、当我们的拉伸传感器返回到基极状态时、LCR 表显示快速信号恢复、但 FDC 2214显示返回基极状态的速度较慢。
这对我们来说确实是一个问题,但我们自己很难解决。
我们怀疑某些方面如下:
1) 1) FDC2214的传感器当前为33pF 和18muH、这是手册中的一个很好的建议、而我们的拉伸传感器的性能超过200pF、约为-123H。
是否可以通过选择合适的 FDC2214传感器来解决该问题? 如果有合适的方法来选择它的良好值。 我们想问一下方向。
2) 2)我们怀疑不正确选择驱动电流是否会导致上述问题。 会是真的吗?
提前感谢您的真诚建议。
此致