https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/953729/lmt86-lmt86lpgm
器件型号:LMT86您好!
我使用 LMT86LPGM 来监控环境空气温度。 我正面临一个奇怪的问题、即当我打开 PCB 时、我可以看到测量的温度完全正确(大约27度)。 但经过一段时间后、该值会达到非常高的值、比如150度。 多个传感器都会发生这种情况。 我还检查了传感器输出端的电压、在测试开始时显示为1.8V、并突然开始降至500mV 等极低的值。 我无法找到根本原因。 下面是其中一项测试的温度曲线。 还随附了原理图。 我在传感器输出线路上尝试了不同的串联电阻值、如2.2K、3K、4.7K、但问题仍然存在。
我的传感器安装在不同的 PCB 上、并使用 Flex 连接到我的 MCU。 此外,为了正确安装,我将导联缩短了7mm。 这会导致这个问题吗?
请帮助分析可能的根本原因并固定问题。
谢谢、
Siddharth