请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM 大家好、我正在尝试 通过蓝牙从 IWR6843AOPEVM 获取 Raspberry Pi 的数据。
我的问题是
不 在 IWR6843AOPEVM 上进行编程,是否可以通过 PuTTy 获取数据 ?
2.如果我需要在 IWR6843AOPEVM 上进行编程 ,可以使用哪种工具?
我需要一个使用 IWR6843AOPEVM 的方向 ...