This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:如何更改4Ch 的器件地址

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, TMP451-Q1, TMP461, LM90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/955949/tmp451-how-to-change-the-device-address-of-4ch

器件型号:TMP451
主题中讨论的其他器件:、 TMP461LM90

您好的团队:

 由于总线地址与其他器件存在冲突、客户需要我们提供 TMP451的非4Ch 地址版本、因此我们如何满足这一要求、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TMP451只有1个地址。 汽车版本(TMP451-Q1)具有3个不同的出厂编程地址。  您可能还需要查看 TMP461、它类似于 TMP451、但具有两个地址引脚来更改器件地址。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       很高兴得到您的建议。

        这里还有一个问题、如果客户从 TMP451更改为 TMP451Q 系列、那么驱动器应该是相同的、对吧?  由于 TMP451使用的是以前的版本、因此 Linux 驱动程序是 lm90.c 只需进行最终验证、 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TMP451和 TMP451-Q1是软件兼容的、只需更改 I2C 地址即可。  lm90 Linux 驱动程序希望支持 TMP451。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       明白了、谢谢!