请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
大家好、我在传感估算器中使用 MRR 实验室线性调频脉冲值、但我得到负值、它们与 MRR 实验室不同、这是为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在传感估算器中使用 MRR 实验室线性调频脉冲值、但我得到负值、它们与 MRR 实验室不同、这是为什么?
您好!
请注意、最大速度是通过 MRR 算法使用速度扩展算法实现的。
本机最大速度仅约为67km/h
这可能解释了为什么毫米波传感估算器没有获得类似结果。
此外、根据我的经验、毫米波传感估算器工具无法正确处理某些临界情况。
如果您尝试创建新的线性调频脉冲配置、我建议您从现有的线性调频脉冲配置开始并进行修改。
如果您尝试推导 MRR 演示的参数、则应该能够使用毫米波公式来实现该目的。
本论坛上有很多主题要讨论的主题
我建议您使用 Google 站点搜索来查找以下信息。
用于搜索最大距离的示例
"Site e2e.ti.com awr1642最大距离"
谢谢你
Cesar