This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:ROS (机器人操作系统)集成,不带 MMWAVEICBOOST 板

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/955626/iwr6843aopevm-ros-robot-operating-system-integration-without-mmwaveicboost-board

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

您好!

我熟悉 了 IWR6843AOPEVM、并设法使用云可视化工具查看演示应用的输出。 (SDK 版本3.5)。 我很期待 ROS 实现,并从 TI 资源浏览器了解到,建议 使用 MMWAVEICBOOST 板使 ROS 点云可视化工具正常工作(来自 MM wave Industrial Tool Box)。

我想知道是否有其他选择。 即,我是否可以使用独立模式与 ROS 连接。

还有人能不能告诉我们为什么需要升压板?

ROS 版本: melodic

Ubuntu:18.04

使用的部件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICBOOST 在 ROS 点云可视化工具中列为可选。 该演示支持使用 AOP 独立版。 如果您遇到问题、请发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我想补充以下信息。

    尽管 ICBOOST 被列为可选、但它的标记如下。 :(文档: Industrial Tool Box 4.5/ROS Point Cloud Visualizer )

    注:

    请注意、IWR6843AOPEVM 不能在独立模式下与 ROS 可视化工具配合使用。 它必须安装在 MMWAVEICBOOST 上。


    此外,当从 工业 工具箱3.5中的 ROS 软件包运行启动文件(rviz_6843_3d.launch )时

    我遇到的错误是:

    [ERROR][16055228.564547367]:mmWaveQuickConfig:命令失败(毫米波传感器未使用'DONE 进行响应)
    [错误][16055228.564576888]:mmWaveQuickConfig:响应:''
    [mmWaveQuickConfig-3]进程已停止[mmWaveQuickConfig 11726、退出代码1、/home/nirmal/radar_ws/devel/lib/ti_mmwave_rospkg/mmWaveQuickConfig /home/nirmal/radar_ws/src/ti_mmwave_rospkg_v1p5/ti_mmwave_rospkg/cfg/6843_3d.cfg _ log=/home/nirmal/.ros/log/4c0ce4d0-249f-11eb-9695-98fa9be59508/mmWaveQuickConfig-3.log:_mmWaveQuickConfig:]
    日志文件:/home/nirmal/.ros/log/4c0ce4d0-249f-11eb-9695-98fa9be59508/mmWaveQuickConfig-3。log
    

    是否有任何关于如何解决这些问题的想法? 还是 ICBOOST 板是必须的?

    文档有点令人困惑。

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果文档令人困惑、请道歉。 我将获取此反馈并在内部进行讨论。 我可以向您保证、AoP 确实可以与 ROS 驱动程序独立工作。

    请按照指南中"运行驱动程序"下的说明进行操作。 您将发现您需要运行:

    rosslaunch ti_mmwave_rospkg 6843AOP_MULTI_3d.launch 

    请注意、ROS 动能支持该驱动程序、并且您正在运行 melodic。 尝试使用此代码修复、以启用对 ROS Melodic 的支持。   

    e2e.ti.com/.../925946

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的搭扣。

    我还需要做一些澄清。

    1.在哪里可以找到6843 AOP EVM 的 ROS 封装?

    工业工具箱( v4.5)只有用户的 GUID、演示视频和发行说明。

    我使用的软件包没有指定的启动文件:6843AOP_MULTI_3D.LAUNCH



    我找到了工业工具箱版本3.5中的 ROS 包: 链接

    这种情况也不一样。 此外、只需通过谷歌搜索即可获得非常旧版本的 ROS 软件包。

    2.我使用的是 TI mmW SDK 版本3.05,我使用的演示文件是  xrw68xx_MMW_DEMOM.bin。 是要使用的正确文件吗? 如果没有、请说明:

    a.要使用的 SDK 版本

    b.要使用的.bin 文件/演示代码

    C.与这些直接联系。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所需的所有资源均随最新的工业工具箱下载。

    1. ROS 包从实验>机器人> ROS_DRIVER 文件夹中的工具箱中解压缩。 请按照有关如何解压缩和构建软件包的说明进行操作。  

    2.使用实验> out_for_box_demo > 68xx_AOP_mmWave_sdk_hwa > prebuild_binary 下工具箱中提供的二进制文件。 他们使用的是最新的 SDK 3.5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到指定的文件。 下面随附了 TI Resource Explorer /工业工具箱的屏幕截图。

    我是否使用了错误的链接?

    我无法获取指定的 ROS 软件包或演示应用文件。

    如果是、请更正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须首先下载 Industrial Toolbox。 请按照"工业工具箱自述文档"中的说明进行操作。

    将鼠标悬停在"Industrial Toolbox - 4.5.1"上、单击3个点、然后单击"Download"。