This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:借助 MMWAVEICBOOST 板和 IWR6843ISK 板、无法连接 RS232端口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/955916/dca1000evm-with-mmwaveicboost-board-and-the-iwr6843isk-board-unable-to-connect-rs232-port

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843ISK

我将 DCA1000EVM 和 MMWAVEICBOOST 板以及 IWR6843ISK 板与 mmWave Studio 配合使用。 我无法连接 RS232端口、但出现错误  

[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回3.

我的 COM 端口按预期显示、Wireshark 显示我的以太网正在传输数据

我的交换机配置与此处显示的连接相匹配: e2e.ti.com/.../770709

我的 mmWave Studio 页面的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件配置:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、苔丝:

    我看不到您的设置有任何问题。   请观看培训视频 training.ti.com/dca1000-training-video

    以确保设备管理器中有6个 USB 端口。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    我的设备管理器中确实有6个 USB 端口、这是我们所期望的。 我也参加过该培训。 还有其他可以尝试的吗? 感谢你的帮助。

    苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    我的计算机上只有一个以太网连接、因此我要将 DCA1000EVM 与计算机相连。 我的计算机通过 WiFi 连接到网络。 这是否正常?

    苔丝

    以下是我的 COM 端口的图像:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该在数据采集期间禁用 wifi。   但在连接阶段、我不会看到这是一个问题。 您是否有其他雷达器件可供尝试?   

    最棒的

    Zigang