This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:1MHz 传感器未在 TDC1000-C2000EVM 中运行#39;t。

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1011, TUSS4470, TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/954851/tdc1000-c2000evm-1mhz-sensor-didn-t-operate-in-tdc1000-c2000evm

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC1011TUSS4470

您好!  

我将使用压电式超声波传感器测试 TDC1000-C2000 EVM。  

但我的传感器无法正常工作、因此我需要一些帮助。  

我正在使用 BSU-P7-1000B-W200: BESTAR electronics 1MHz 2mm 厚7mm 直径。

我随附了我的压电传感器测试结果文件和数据表。 因此、它在 TDC100-C2000 EVM 中不起作用。  

我使用了默认设置、并在此测试中更改了 PGA 增益、ECHO_THD 值、但该1MHz 传感器无法运行。  

我已经在 EVM 中使用该传感器进行了许多测试、但 ToF 值没有变化。  

我没有任何其他供应商的换能器、因此我无法进行更多测试。   

我已经查看了 TDC1000常见问题解答、遵循 了 SNAA266A 和其他 E2E 主题、但我无法确定如何解决此问题。  

我是否应该更换传感器或任何建议以在 EVM 中操作该传感器?  

e2e.ti.com/.../question.docxe2e.ti.com/.../BSU_2D00_P7_2D00_1000B_2D00_W200_2D00_2015.11.14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我有关测试设置的更多信息吗?

    传输介质、测试目标和测试测量距离是多少?  

    此外、我在您的文档中看到、您在开始脉冲和停止脉冲之间测量了大约30微秒、GUI 图形窗口显示了什么?

    在模式0下运行 TDC1000进行液位感测时、电阻器(R80、R80)应保持就位。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。  

    我附上了一个新的回答文件。  

    我再次连接 R80和 R81并对其进行测试。  

    请查看随附的 file.e2e.ti.com/.../Question-20101110.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 TDC1000的更多问题。  

    1.通过使用1MHz 压电传感器、我们能否在 TX 中无需任何额外的升压器即可检查100cm 的液位?  

      从文档 TIDA00322中、您的团队使用升压转换器检查88cm 箱。  

    2.您的团队在这篇文章中写下了这篇文章。  

    "使用 TDC1000-C2000 EVM 无法测量金属容器中的液位、因为它只能激励高达3.6V 的传感器、我们通常需要更多的能量才能穿透金属壁。"

    从#1和#2开始、使用 TDC1000或 TDC1011检查金属气罐的液位时、必须向 TX 添加电压升压器、对吧?

    3.是否有任何测试结果或文章3.3V 或5V 操作系统(在 TX 中没有电压升压器)可检查20cm 以上的液位?

    谢谢。  

    分流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunn、

    一般而言、较高的电压将在使用金属容器时产生最佳结果、因为与塑料和水相比、金属和水之间的声阻抗失配很大。 尤其是在测量液位范围的下端时、可能需要进行高电压和低增益设置。 当换能器与水接触时、可以测量高达150cm 的距离、但当水箱壁分离换能器时、壁厚、壁密度和材料类型等变量使得在没有测试结果的情况下很难预测硬件设置的可行性。 TDC1000-C2000EVM 可以与碳纤维和 ABS 箱配合使用、但它很可能不能与钢箱配合使用。 由于 TDC1000-GASEVM 已停产、我建议尝试 TUSS4470。 它具有+/- 36V 直接驱动拓扑、对数增益级(增加 SNR)、还支持1MHz 传感器。 它是我们针对此类液位感应应用的最佳独立器件。  

    我们没有超过20cm 的 TDC1000-C2000EVM 数据。 但本应用手册: 使用超声波传感监测容器液位 可提供各种电压、脉冲计数和传感器直径的一些测试数据、并提供针对液箱液位传感需求优化 TDC1000配置(通常也包括)的提示。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel。

    非常感谢。 无论如何、我应该提高 TX 电平。  

    1MHz 传感器故障问题已清除、因为我发现我的传感器在5V 以下无法正常工作。

    我在10V 范围内测试了它、然后它工作了。 因此、我应该检查其他1MHz 传感器。  

    我的系统电压最小为3.3V、最大为5V、因此 TUSS4470不适合我的应用。  

    我应该考虑 TX 中的简单脉冲升压电路。

    BR、Shunn。