请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我正在阅读下面的线程、该线程与我要查找的内容完全相关、并打开了几个线程。
我认为以下问题的答案没有完全提供:
3)请参阅 AWR1642BOOST-ODS EVM 用户指南(spruik1.pdf)的第13页。 图11显示了4个接收器的天线模式。 您能否为2个发射器提供天线模式?
4个接收器天线模式在整体上看起来是一样的。
我是否可以假定2个发射器天线将具有相同的天线模式? "
请参阅显示AWR1642BOOST-ODS 的 TX 天线增益模式的文档(如果有)吗? 如果 TX 和 RX 天线模式相同、请确认。
此致、
Cagri