请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP708 主题中讨论的其他器件: TMP390
请告诉我迟滞选择函数的使用情况。 我不是很清楚它的用法。
(1)如果我的温度阈值设置为25~30 C、我的迟滞是否应设置为 Vcc 或 GND?
(2)如果在持续温度阈值条件下将迟滞选择设置为 Vcc 和 GND、二者之间的差异是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.