请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 大家好、
我们计划使用 IWR6843AOP 来检测高压开关位置。 请查找交换机的详细信息。 您能不能建议任何 TI 毫米波传感器器件都有助于解决我们的问题。
交换机规格:
开关额定电流:6000安培(最大值)
开关额定电压:140kV
切换刀片长度:10米
计划的传感器位置:距离开关刀片100米
要感测的不同位置
- 侧断开关–开关刀片触点的水平移动、与地面平行
- 垂直断路开关–开关叶片触点垂直打开、垂直于地面
- 开关刀片的旋转–开关刀片触点在开关本身内旋转
此致、
Rohith K