This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如果 MSS 和 DSS 同时调用 rlRfGetTemperatureReport、是否存在任何问题?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/953974/awr1642-is-there-any-issue-if-mss-and-dss-both-call-rlrfgettemperaturereport-at-same-time

器件型号:AWR1642

您好!

如果 MSS 和 DSS 同时调用 rlRfGetTemperatureReport、是否存在任何问题?

我认为调用 rlRfGetTemperatureReport 将向 BSS 发送消息以读取 temp。 但我不确定 BSS 的消息是否有缓冲区/FIFO、以避免 MSS/BSS 都向 BSS 发送消息时出现问题。

你会帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    即使 MSS 和 DSS 都将相同的 API 调用到 BSS、它也会在队列中进行处理。

    您是否看到此场景有任何问题?

     

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    感谢您的回复!

    到目前为止我们还没有发现问题。 我的客户在 MSS 和 DSS 中都调用了 rlRfGetTemperatureReport、并希望检查在这种极端情况下是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我们预计这种情况不会有任何问题。 BSS 应处理此问题。

     

    此致、

    JG