主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
我正在使用 mmWave Studio 捕获 ADC 原始数据、以便在 Matlab 中进行后处理。 我在雷达前方放置了一个角反射器目标、距离剖面图和距离多普勒图看起来都很好。 但是、我无法从记录的数据中获取任何有意义的距离方位角图。 这是我所做的
这是线性调频脉冲配置
profileCfg 0 60.75 7 41.10 0 54.71 1 96 2950.00 0 36 线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2 线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 0 4 帧配置0 2 96 0 50 1 0
我使用 mmWave Studio 2.1.1.0来捕获原始 ADC 数据
我运行 rawDataReader ('test.setup.json'、'test.mmwave.json'、'radarCube '、1)以生成雷达立方体数据
雷达立方体数据的每个帧都采用[n_chirps、n_Rx、n_rangebins]格式
n_chirps 实际上是 n_dopplerbins * n_tx
我假设线性调频脉冲按以下顺序捕获:c0_tx1、c0_tx2、c0_TX3、 c1_tx1、c1_tx2、 C1_TX3、...... 、CN_tx1、CN_tx2、CN_TX3
根据下面显示的 IWR6843AoP 的天线位置、我尝试从圈出的天线中提取线性调频脉冲、这就是我所做的
Data1 = radar_cube_data (所有 CXX_tx1、RX4、:)、
Data2 = radar_cube_data (所有 CXX_tx1、rx3、:)、
Data3 = radar_cube_data (所有 CXX_TX3、RX4:)
Data4 = radar_cube_data (所有 CXX_TX3、rx3:)
并使用这些线性调频脉冲作为4个线性天线阵列的返回值、以使用 Capon 算法对每个距离库执行方位角搜索。 但是、我无法获得任何有意义的距离方位角图。
我认为线性调频脉冲顺序是否正确? 我是否可以使用任何 Matlab 后处理代码来帮助生成距离方位角图?
此外、我是否需要将任何相位旋转应用于捕获的数据或生成转向矢量时?