Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK
工具/软件:TI C/C++编译器
您好 TI 专家
我们使用 MMWAVE_SDK_68xx_DSP_MSS 和 MMWAVE_SDK_68xx_DSP_DSS 演 示、SDK 版本为 MMWAVE_SDK_03_04_00_03。
距离 FFT 处理在 HWA 中完成。 我们是否有任何编译选项可将其更改为 DSP? 然后、我们可以使用 DSP 来执行所有信号处理。
然后、我们可以在 L3中保存 ADC 原始数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好 TI 专家
我们使用 MMWAVE_SDK_68xx_DSP_MSS 和 MMWAVE_SDK_68xx_DSP_DSS 演 示、SDK 版本为 MMWAVE_SDK_03_04_00_03。
距离 FFT 处理在 HWA 中完成。 我们是否有任何编译选项可将其更改为 DSP? 然后、我们可以使用 DSP 来执行所有信号处理。
然后、我们可以在 L3中保存 ADC 原始数据。
您好!
MMWAVE-SDK 不包括适用于 xWR6843的仅 DSP MMW 演示、但它包括适用于 xWR1642的仅 DSP 演示、路径为 :C:\ti\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw
您可以按照以下应用手册中提供的分步说明将其迁移到 xWR6843。 有关将应用程序从 xWR1642迁移到 xWR6843 ES2.0的信息、请参阅第2.3.4节
此致
尼廷