This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA 1000 EVM:无法读取 FPGA 版本(使用带有 awr1843的 DCA)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/916608/dca-1000-evm-unable-to-read-fpga-version-using-dca-with-awr1843

主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

你(们)好  

我使用 DCA 1000和 AWR 1843来捕获原始数据。 但在设置 DCA 1000选项卡中、我无法找到 FPGA 版本。

我已经使用 其他类似的线程尝试了以下选项  

1.禁用防火墙。

2.检查 IP 是否正确。  

感谢您提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 了 DataCaptureDemo_xWR.lua

    显示了指示 FPGA 连接问题的相同错误。

    [04:17:59] BSS FW 下载成功
    [04:18:01] MSS FW 下载成功
    [04:18:02]收到 MSS 上电完成异步事件!
    [04:18:02]上电成功
    [04:18:03]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [04:18:03]收到 BSS 加电完成异步事件!
    [04:18:05]射频使能成功
    [04:18:05] ChANNAdcConfig 成功
    [04:18:05] regualar 模式配置成功
    [04:18:05]接收到 RF Init 异步事件!
    [04:18:06] RfInit 成功
    [04:18:07] DataPathConfig 成功
    [04:18:07] LvdsClkConfig 成功
    [04:18:07] LVDSLaneConfig 成功
    [04:18:07]测试源配置成功
    [04:18:07] ProfileConfig 成功
    [04:18:07] ChirpConfig 成功
    [04:18:07]启用测试源成功
    [04:18:07]测试源已启用...!!!
    [04:18:07]帧配置成功
    [04:18:07] SelectCaptureDevice 成功
    [04:18:29] CaptureCardConfig_EthInit 成功
    [04:18:39] CaptureCardConfig_Mode 成功
    [04:18:59] CaptureCardConfig_PacketDelay 失败
    [04:19:01]接收到帧启动异步事件!
    [04:19:01]接收到帧结束异步事件!
    [04:19:06]请等待几秒钟,等待 MATLAB 后处理..... !!!!
    [04:19:06]错误:捕获的文件数为零!
    [04:19:16]
    [04:19:16]***脚本成功完成。***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您是否查看了我们的常见问题解答页面? 这是一个常见问题、您可能会在那里找到答案。 请单击此回复末尾的链接、查找"DCA1000 EVM 相关查询"。

    如果您仍然无法解决问题、请告知我们您正在使用的 mmWave Studio 版本、如果可能、请发送 Studio 的输出日志。 这将帮助我们更好地调试它。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了 用户指南 DCA1000EVM 数据采集卡中提供的所有内容、包括刷写 FPGA。 步骤9.  

    我使用 的是 MMWAVE_STUDIO_02_01_01_00

    我遇到的错误是针对 \ti\mmwave_studio 02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua

    [02:01:17]
    [02:01:17]###正在运行启动脚本:"d:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [02:01:17]已安装 Matlab 运行时引擎
    [02:01:26]测试=错误
    [02:01:26]
    [02:01:26]***脚本已成功完成。***
    [02:01:46][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
    [02:01:47][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [02:01:47][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
    [02:01:50]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [02:01:58] BSS FW 下载成功
    [02:02:00] MSS FW 下载成功
    [02:02:01]收到 MSS 上电完成异步事件!
    [02:02:01]上电成功
    [02:02:02]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [02:02:02]收到 BSS 加电完成异步事件!
    [02:02:04]射频使能成功
    [02:02:04] ChANNAdcConfig 成功
    [02:02:04] regualar 模式配置成功
    [02:02:05]接收到 RF Init 异步事件!
    [02:02:05] RfInit 成功
    [02:02:06] DataPathConfig 成功
    [02:02:06] LvdsClkConfig 成功
    [02:02:06] LVDSLaneConfig 成功
    [02:02:06]测试源配置成功
    [02:02:06] ProfileConfig 成功
    [02:02:06] ChirpConfig 成功
    [02:02:06]启用测试源成功
    [02:02:06]测试源已启用...!!!
    [02:02:06]帧配置成功
    [02:02:06] SelectCaptureDevice 成功
    [02:02:27] CaptureCardConfig_EthInit 成功
    [02:02:37] CaptureCardConfig_Mode 成功
    [02:02:58] CaptureCardConfig_PacketDelay 失败
    [02:02:59]收到帧启动异步事件!
    [02:02:59]收到帧结束异步事件!
    [02:03:04]请等待几秒钟,等待 MATLAB 后处理..... !!!!
    [02:03:04]错误:捕获的文件数为零!

    请解决我几周后一直滞留在这里的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有类似的线程 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/885381?DCA1000EVM-DCA1000EVM-Unable-to-read-FPGA-Version-error-5-And-unable-to-program-DCA- 

    在 DCA1000+AWR 1862发生类似问题的情况下、我使用的是 DCA1000+ AWR 1843。  我已经尝试了 e2e 论坛上提供的与此问题相关的所有解决方案、并在上面的主题中给出。

    即使该主题未完成,因为此问题的解决方案不明确? 他们说他们需要连接到开发人员、但解决方案开发人员提供的内容未更新。

    因此、请在考虑到所有这些因素后提供建议、在发布问题之前、我已经花了很多时间进行探讨。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    这款 DCA1000以前是否工作过?

    您还能评论用于 DCA1000的电源适配器吗? 使用的额定电流是多少?

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 我第一次使用它。  

    采用者的额定值为5V/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/885381?DCA1000EVM-DCA1000EVM-Unable-to-read-FPGA-Version-error-5-And-unable-to-program-DCA-

    在上一个主题中、TI 成员建议使用5V/3A 电源、但使用5V/3A 电源后、问题仍然存在;这就是提问者的回答、因此我想知道我的器件是否存在同样的问题、那么更改采用电源的要点是什么。  

    您能告诉我开发人员为上述链接线程提供的解决方案是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您能否对 您的器件进行一些说明:

    1) 1)我们建议使用5V、>2A 的电源。 您是否还将电源开关设置为“DC_JACK”位置?

    2) 2) DCA1000、5V LED 和 FPGA DONE LED 上是否有相应的 LED 亮起? 您能否分享 DCA1000 LED 状态的图片?

    3) 3)是否已将 SW2开关位置设置为 SW 配置位置?  您能否分享 SW2开关位置的图片?

    4) 4)在 DCA1000和 PC 之间连接以太网电缆时、您是否看到以太网连接器上的 LED 亮起? 您是否尝试更换以太网电缆并尝试使用另一根电缆?

    我想您一定已经尝试过其他 e2e 帖子中的许多问题、但我仍需要确认以帮助您解决此问题。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    您的问题的答案是

    1) 1)目前采用5V/2A 电源。 我使用的是通过 AWR 1843板插入电源、因此当我尝试将电源采用者插入 DCA 1000而不是 AWR 1843、并将电源开关位置置于 DC_JACK、然后再插入时、电源开关位置为 RADAR 5V_IN、而不是直流插孔5伏 设备管理器 未显示通过1843连接的 USB 电缆、 仅显示4端口连接、而在第一种情况下、显示6端口连接。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) 2)连接了 LED DCA 5 v LED 的图像、但我不确定 FPGA DONE LED 指示灯在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3) 3)开关2位置如下图所示 、我也尝试了其他组合、因为您可能会看到问题2答案、其中显示了不同的 SW2组合。 但现在、我将使用下图所示的组合  

    4) 4)以太网端口上的 LED 灯亮起。 我也尝试过另一根以太网电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    是否可以将数据包延迟增加到75us 并重试?

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将数据包延迟增加到75us、问题与变化相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    您能否在 lua shell 中编写以下代码(逐行)并发送获得的返回值?

    //

    RES = AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (75)

    打印(分辨率)

    //

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >可用的用户命令:
    (1) RSTD 命令-使用 RSTD。 。
    (2) CLS -清除屏幕。
    (3)帮助-显示 Lua Shell 中的所有可用命令。
    >分辨率= AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (75)
    RES =-1
    >打印(分辨率)
    -1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除上述代码外、我还尝试使用千兆位以太网适配器进行连接、因为我的笔记本电脑只有一个快速以太网适配器。 这一次、适配器端口和 DCA 以太网端口上的2个灯闪烁、但最终结果仍然相同。 未报告 FPGA 版本。

    2个指示灯呈绿色和橙色、适配器侧的橙色指示灯持续闪烁、而 DCA 侧的橙色指示灯保持常亮。 我是否可以知道这些灯的含义以及为什么只有一侧闪烁?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    从 mmWave Studio 日志中可以看出没有"FPGA 配置命令:成功"。 您可以重新刷写并重试吗?

    此外、作为调试步骤、您还可以尝试另一项操作、是否可以尝试使用 CLI 而不是 mmWave Studio 连接到 DCA1000。 您可以参阅以下目录中软件用户指南的第3.1.4节:

    ...\mmWave_studio 02_01_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs

    如果不能在那里工作、则这是设置问题或 PC 问题。 您也可以在其他计算机上尝试 DCA。 只需确保正确刷写 FPGA 固件。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!  

    它没有解决我的问题、你建议了什么。 感谢你的帮助。

    但我通过使用单独的以太网连接器而不是笔记本电脑中的端口来解决了我的问题、正如我在其中一个线程中发现的、有人尝试了这种方法、因此也尝试了相同的方法。  

    因此、我建议那些发现相同问题的人首先检查以太网端口是否是千兆位以太网端口、如果不是最好使用单独的千兆位以太网连接器、这可以解决您的问题。 就像在我的案例中一样、它有。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的建议。 我们很高兴它能为您提供帮助。

    此致、

    石田