This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:距离分辨率是否会影响精度

Guru**** 2550320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/918131/iwr6843isk-does-range-resolution-effect-the-accuracy

器件型号:IWR6843ISK

您好!

我模拟了贴片天线阵列、并观察到它在60 - 62 GHz 区域内具有良好的响应。 我正在为我的应用使用高精度演示。 如果我将带宽从4GHz 降低到2GHz、距离分辨率会降低、但会影响测量的最终精度吗?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您必须检查雷达方程、以了解 FMCW 线性调频脉冲参数与感应的关系。

    您还可以在 training.ti.com 上查看毫米波 FMCW 基础知识培训系列

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    https://www.radartutorial.eu/01.basics/Radars%20Accuracy.en.html

    本文介绍了精度和带宽之间的关系。 您能否确认这是否适用于我们的案例?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prudhvi Sagar、

    它在很大程度上也适用于我们的用例、您可以参阅以下材料、了解范围精度和 SNR 之间的关系。  

    需要注意的是、距离分辨率为 c/2B、通常距离精度是距离分辨率的一小部分。  

    因此、具有更高的 SNR 对于提高整个雷达系统的精度非常重要。 通过考虑雷达系统参数、可以通过其他方式提高 SNR、例如更高的天线增益、更大的集成时间、更高的 Tx 输出功率、更高的接收器增益等。

    因此、在这种情况下、即距离分辨率降低的情况下、如果您要提高精度、可能需要专注于提高 SNR 以提高距离精度。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chedthan、


    感谢您的回复。 我现在更清楚了。 我遇到了 SNR 估算浮点。 这是一种可靠的 SNR 测量方法、它表示什么?

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prudhvi Sagar、

       这是一维 FFT 的输出、因此您需要从预期范围中拾取目标、然后在此处估算 SNR。  目标的 SNR 越高、距离精度就越好。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.