This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:关于 IWR6843ISK-ODS EVM 的修订版

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/917268/iwr6843isk-ods-about-the-revision-of-the-iwr6843isk-ods-evm

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

你(们)好  

我正在进行基于 IWR6843ISK-ODS 的新设计。 我发现 EVM 用户指南 swru546c 中有大量有关 IWR6843ISK-ODS 修订版 C 的信息、  并且已弃用之前版本的 IWR6843ISK-ODS。 我在 TI 网站上找不到任何正式信息、包括设计文件/购买信息。

它们现在是否可用? 如何订购 IWR6843ISK-ODS REV C EVM 来评估此器件?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    耗氧物质的新修订版尚未公开发布。 它与在线提供的 IWR6843ISK 的 REV C 类似、唯一主要的推理是天线设计。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    是的、我看到了。 我只是想评估 ODS 天线的性能、我的设计与 ODS 应用类似。  

    您是否知道   IWR6843ISK-ODS 版本 c 的这些新设计文件何时发布?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很可能是下一季度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能在发布时通知我。 )