您好!
我想使用 TPS8802烟雾报警器 AFE。
在 TPS8802数据表的评估模块中 ,光电二极管的频谱灵敏度范围(部件号:SFH 213)介于 750... 1100nm 且蓝色 LED 的光谱灵敏度范围介于420-520 (近似值)之间。
光电二极管如何检测蓝色 LED 的波长?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 TPS8802烟雾报警器 AFE。
在 TPS8802数据表的评估模块中 ,光电二极管的频谱灵敏度范围(部件号:SFH 213)介于 750... 1100nm 且蓝色 LED 的光谱灵敏度范围介于420-520 (近似值)之间。
光电二极管如何检测蓝色 LED 的波长?
谢谢。
您好!
感谢您的提问。
TPS8802EVM 使用 SFH 213光电二极管、其光谱灵敏度范围为400nm 至1100nm。 请勿将其与 SFH 213 FA 混淆、后者的频谱灵敏度范围为750nm 至1100nm。 SFH 213 FA 上有一个 IR 滤波器、使其看起来很暗。 SFH 213有一个透明封装。
TPS8802EVM 上包含的 LED 和光电二极管非常适合测试 TPS8802 LED 驱动器和光电放大器的电气性能。 附带的 LED 和光电二极管不能用于检测烟雾。 如果您有可选的光箱、建议将 TPS8802EVM 连接到该光箱。
我希望这能回答你的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
授予
尊敬的 Grant:
感谢您的再次光临。
您能否告诉我为什么随附的 LED 和光电二极管不能用于检测烟雾?
我检查了几个烟雾探测器、 其中有 IR LED 和光电二极管(类似于 SFH 213和 SFH 4556)。
是否有任何特殊原因不能用于检测烟雾?
实际上、我有试验室、想要在 我自己的试验室和 PCB 上使用 SFH 213、SFH 4556和 LTL1CHTBK4。
这是因为光电二极管不工作、演示板上没有暗室吗?
您好!
你是对的。 TPS8802EVM 上的 LED 和光电二极管是可用于检测烟雾的标准光学组件。 但是、当在 EVM 上使用这些组件时、环境光会使光电放大器饱和、并防止可测量的烟雾。 因此、我建议将光室(LED、光电二极管、光屏蔽)连接到 EVM。 光室还会对齐光学组件、以最佳地检测烟雾。 如果室内没有环境光、并且 LED 到光电二极管的直接光学路径被阻断、则 EVM 可用于检测烟雾。
如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
授予