This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302EVM-037:单击"&quot";"Control"和"Status&quot";"&quot";"Read All&quot";"僵尸 网络"时、屏幕上是否显示了偏移量的 PADC 数据?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/918390/pga302evm-037-is-padc-data-with-the-offset-shown-on-control-and-status-screen-when-read-all-botton-is-clicked

器件型号:PGA302EVM-037
主题中讨论的其他器件:PGA302

 您好 Scott、

 我可以向您提出几个有关 PADC 失调电压的问题吗?

 我的客户希望像我之前所说的那样向 PADC 数据添加一些偏移量。

       A (%)       B (十进制)      C (十六进制)                 

1    、100          8191          1FFF

2.906553                           1999年

3.    50                  0            0000

4.     10-6554                      E666

5.0-8192                            E000

        A:输入压力 比为 NPC110 (%)

        B:以十进制表示的 PADC 数据

       C:十六进制小数的 PADC 数据

 他们希望向上述数据添加偏移量并将其转换为以下数据。

       A (%)       B (十进制)      C (十六进制)                

1、    100           16383          0x3FFF

2.    90             14745           0x3999

3.    50               8192          0x2000

4.     10              1638           0x0666

5、     0                                0 0x0000

 对于这些偏移、它们将偏移数据设置为 EEPROM (EVM GUI 上的 EEPROM 页面)中的"PADC_OFFSET_BYTE0/1"寄存器。

 在此偏移后、  

 问题1.      单击"Read All"僵尸网络时、是否具有"Control and Status"(控制和状态)屏幕(EVM 手册中的图15)上显示的偏移量的 PADC 数据? 或者显示没有偏移的数据?

 问题2.     GUI 的"控制和状态"屏幕上的"PADC_DATA[23:16]"和"PADC_DATA[31:24]"是什么意思?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    包含偏移的数字 PADC 值仅在 PGA302的补偿引擎内部使用。 从寄存器0x10和0x11读取的 PADC 值仅为原始 ADC 输出。 您添加的任何数字失调电压都将作为模拟电压在 DAC 输出端可见。

    0x12和0x13处的 PADC_DATA 寄存器实际上不被使用。 那里没有可用的数据。


    此致、