This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:手指识别和跟踪

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/916817/iwr1843-hand-recognition-and-finger-tracking

器件型号:IWR1843

尊敬的 TI:

我们开发了具有标准天线的 IWR1843定制板。  

我们有一项要求、即 IWR1843必须识别人类手并跟踪指向的手指以给出其 X、Y 值。

IWR1843将安装在天线朝向车顶的桌子上、指尖的手指将浮动在传感器顶部。  

 X、Y 平面所需的区域覆盖面积为1平方米。  

我们知道有一个用于手势识别的实验项目、但它并未完全满足我们的要求、因为它可以覆盖的最大距离为40 CM、并且它基于 ODS 天线、因此我们无法将代码与标准天线配合使用。

请帮助我们回答以下问题:

1) 1) IWR1843在   X 、Y 平面1平方米的面积内提供指向手指跟踪的 X、Y 输出的精确度如何?

2) 2)是否有更适合此项目的参考项目、或者我们可以使用和修改的参考项目?

3) 3)标准天线可用于满足此要求、或者我们需要重新设计基于 ODS 天线的电路板?  

等待先前的回复。

- Chetan AP

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -这将需要您进行实验以确定应用的性能特征。 我们没有与您所描述的类似的应用数据。

    2 -否、但请参阅基于 gtrack 的实验、例如基于点云的跟踪的人员计数

    3 -我不知道为什么您不想使用 ODS 天线、因为它具有对称的 FoV。 ISK/标准天线似乎不是理想的。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amanda、

    感谢您的快速响应。

    我们无法获取任何 IWR1843-ODS 天线板的参考设计。 请分享我们可以用来生产基于 IWR1843-ODS 天线的电路板的任何参考天线设计。   

    - Chetan AP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有仅适用于1843 ODS 的6843 ODS 的参考设计。

    Amanda