This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AWR1642BOOST:如何使用 AWR1642BOOST 和 MMWAVE-DevPack?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/917603/webench-tools-awr1642boost-how-to-use-awr1642boost-and-mmwave-devpack

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我随 AWR1642BOOST 一起购买了 MMWAVE-DevPack。 我注意 到、在 MMWAVE-DevPack 中有另一个板 TSW1400。

 使用 MMWAVE-DevPack 是否需要 TSW1400?  我们 可以单独使用 MMWAVE-DevPack 和 AWR1642BOOST 做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    毫米波 DevPack 是 TI 不再提供的旧版电路板。

    电路板的用途如下:

    该板用于将 AWR1642BOOST 连接到 mmWave Studio。 这允许通过 mmWave Studio 配置升压 EVM。 但是、这只允许在没有数据收集的情况下进行配置。 过去、除了 DevPack、还需要 TSW1400来捕获原始数据。

    今天、我们已将 DevPack+TSW1400替换为 DCA1000 EVM、它允许配置升压 EVM 并捕获原始数据。

    www.ti.com/.../DCA1000EVM

    谢谢你

    Cesar