This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP300:行为错误/性能异常

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/915982/tmp300-misbehaviour-abnormal-performance

器件型号:TMP300

尊敬的团队:

我在一个非常简单的设计中使用 TMP 300来检测过压:

它运行良好、符合预期、但有时我有异常行为。 OUT 引脚有时会切换、并且 VTEMP 引脚(使用 DMM 测量)上的电压变化非常快、尽管器件的温度变化非常缓慢。  

我已经尝试更改 TMP300、但没有任何变化。  

您是否已经在 TMP300中看到类似的行为?

非常感谢

此致

Daniel Smir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel -

    欢迎使用 E2E、感谢您发帖!

    几个问题就可以开始了。  

    1.您是否在设计中实际使用电解电容器? 如果是这样、您可以在原理图中反向使用它们。

    2.滞后引脚应连接至 GND 或 V+、而不是两者。 您是否尝试移除 R4或 R3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢你的答复。

    我不使用电解电容器、这就是原理图编辑器中显示的方式。

    我从 HYST 到 V+(R4)上移除了100kOhm 电阻器。  

    但它不能解决我的问题、Vtemp 引脚似乎非常敏感、将电容器(C1)的值增加到1nF 或在 Vtemp 引脚和 C1之间添加串联电阻是否有意义?

    此外、我还看到了另一个现象:当我冷却 PCB 时、大约 30/-40°C (可能低一点)、Nout-pin 下拉、VTEMP 处的电压上升到2V 以上。这种行为是否正常?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能用示波器看看吗? VTEMP 和 TSET 引脚均为驱动输出的比较器的输入。 如果这些信号中的任何一个有噪声、则会在 OUT 引脚中出现。 遗憾的是、VTEMP 引脚不是非常强的输出驱动器、因为它具有210k Ω 的输出阻抗。 您可能需要采取措施、通过更改布线或添加旁路电容来减少耦合到这些引脚中的一个或两个引脚的噪声。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任:

    感谢您的回复。 我增加了 VTEMP 和 TSET 引脚上的旁路电容(布线已经非常短)。

    现在、行为要好得多。

    非常感谢

    Daniel