尊敬的团队:
我在一个非常简单的设计中使用 TMP 300来检测过压:
它运行良好、符合预期、但有时我有异常行为。 OUT 引脚有时会切换、并且 VTEMP 引脚(使用 DMM 测量)上的电压变化非常快、尽管器件的温度变化非常缓慢。
我已经尝试更改 TMP300、但没有任何变化。
您是否已经在 TMP300中看到类似的行为?
非常感谢
此致
Daniel Smir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Josh、您好!
感谢你的答复。
我不使用电解电容器、这就是原理图编辑器中显示的方式。
我从 HYST 到 V+(R4)上移除了100kOhm 电阻器。
但它不能解决我的问题、Vtemp 引脚似乎非常敏感、将电容器(C1)的值增加到1nF 或在 Vtemp 引脚和 C1之间添加串联电阻是否有意义?
此外、我还看到了另一个现象:当我冷却 PCB 时、大约 30/-40°C (可能低一点)、Nout-pin 下拉、VTEMP 处的电压上升到2V 以上。这种行为是否正常?
此致
Daniel