This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP

Guru**** 2555250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/915138/iwr6843aop-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

我希望使用 IWR6843AoP 板进行原型设计。 但我对最大速度有疑问  

我的原型目标 :在短距离(1米到10米或以上)内拍摄高尔夫球的速度和3D 轨迹  。 因此、当检测到高尔夫球场的偏离时 、我可以触发保存捕获的视频。 然后、我将分析视频和球轨迹。  

我的原型设计:Simple Rasberry PI4 +相机+ IWR6843AoP 

我的问题:

- 您认为 IWR6843AOP 是足够简单易用的解决方案吗?

-我使用毫米波传感估算器来查找所附图像中所示的配置。 最大速度达到300kmH。 您是否认为与 IWR6843AoP 兼容 ?

-我需要 mmWaveICBoost 和  IWR6843AoP 来进行测试吗?  

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否重新连接感应估算器配置或将超链接复制粘贴到您的配置? 附件有错误。

    您可以使用 AoP 器件来捕获移动对象的点云检测(除非需要 CCS 调试功能、否则不需要 mmWaveICBOOST)。 您应该从毫米波 SDK 运行 OOB 演示。

    实际上、300KMH 可能相当困难、但请提供传感估算器配置以供进一步评论。

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您说得对、我重点关注的是"未发现错误"消息。 我没有在输出线性调频脉冲上看到负值。

    那么、我可以通过毫米波达到的小物体的最大速度是多少? 也许德州仪器有其他类型的技术吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的配置、支持的最大速度会有所不同、但我们设计了用于跟踪轨道车等物体的线性调频脉冲、其频率约为150kmH。

    Amanda