主题中讨论的其他器件:TDA2
您好!
在 mmwave_studio 级联_user_guide.pdf 的“10.2读取 TDA 的宽度和高度”部分中,提到:
注意:TDA2XX 支持的最大宽度为4096。 这对应于每个 RX 每个线性调频脉冲最多512个复数采样或1024个实数采样。
限制的原因是什么?
对于1024个复数样本、是否有任何方法可以将最大宽度扩展到8192?
谢谢、
-Shibata
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 mmwave_studio 级联_user_guide.pdf 的“10.2读取 TDA 的宽度和高度”部分中,提到:
注意:TDA2XX 支持的最大宽度为4096。 这对应于每个 RX 每个线性调频脉冲最多512个复数采样或1024个实数采样。
限制的原因是什么?
对于1024个复数样本、是否有任何方法可以将最大宽度扩展到8192?
谢谢、
-Shibata
Shibata、您好!
具体原因与我们在 Lattice Crosslink FPGA 上运行的 RTL 的限制有关、后者作为 CSI2运行至 TDA2主机处理器的16位并行桥接器。 我认为有一种方法可以通过在 CSI2桥接器设计上做更多的工作来消除这种限制、但目前我们没有解决这一限制的计划。
该桥正在运行 CSI-2转并行端口桥接器、可通过点阵作为软 IP 产品使用: http://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/IntellectualProperty/ReferenceDesigns/ReferenceDesign03/CSI2toParallel
我希望这对现在有所帮助。
谢谢、
-Randy