This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:HighAccuracyLab 和 DPU

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/914781/iwr6843aop-highaccuracylab-and-dpus

器件型号:IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

您好!

我正在尝试从 HighAccuracyLab 源代码开始开发一些应用程序。 我只是想知道,HighAccuracyLab 是一个好的起点吗? 因为毫米波 SDK 文档的说明包含有关 DPU (数据处理单元-->类似于“DPU_RangeProctp”)的大量信息。 但是,就我所看到的 HighAccuracyLab 不使用任何 DPU 而言,您能不能帮助我理解为什么? HighAccuracyLab 和 DPU 方法背后的理念/优势是什么?

- 68xx -高精度范围测量 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOKFXTJ05qLZ2hdDXQ1E8Q__VLyFKFf__LATEST
- IWR6843AOPEVM ES2
-毫米波 SDK:03.04.00.03

此致、Ruben  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    高精度实验室实现了 MMWAVE-SDK 不具有的缩放 FFT 功能。 此外、在包含 DPU 之前、它在更早版本的 MMWAVE-SDK 中实现。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

     好的。 谢谢。  是否可能会有即将进行的高 精度实验室更新(例如、包括新的 SDK"放大 DPU 单元")?

    此致、Ruben