This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:如何确定是否需要将 PMIC_CLKOUT 连接到 PMIC CLKIN

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/913653/iwr6843aop-how-to-determine-if-pmic_clkout-connection-to-pmic-clkin-is-required

器件型号:IWR6843AOP

我们正在设计采用 IWR6843AOP 和 LP87524JRNFR 的新 PCB、并尝试确定将 IWR PMIC_法规 判例法信号连接到 PMIC CLKIN 输入是否必要或有用。  我们将使用基于 TI 3D 人员跟踪解决方案的固件。

我们知道、该时钟可用于同步 PMIC 开关频率以减轻潜在干扰、但我们看到 EVM 设计中默认不启用此连接。

我们如何确定何时/是否需要在我们的 H/W 上包含此连接 我们是否应在日后有需要时提供这种联系? 是否需要满足法规排放要求? 或者、我们的 PCB 设计和 EVM 之间的差异是否可能会由于 PMIC 开关噪声的干扰而导致传感性能下降?  

请就此提供更多指导。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显然、对于调试和测试以及设计的稳健性、最好至少选择使用此功能。 在 EVM 上、它当前未使用、我们能够通过欧洲的 RED 认证。

    此致、

    查尔斯·奥