This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP303:有关安装在 FPC 上的问题

Guru**** 1188570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/912958/tmp303-question-about-mounting-on-fpc

器件型号:TMP303

大家好、

我对 TMP303有疑问。

我的客户正在考虑使用 TMP303进行电池组温度监测。
问题在这里
-是否可以在 FPC (柔性印刷电路)上使用 TMP303?
-用硅树脂密封剂盖住 TMP303是否正常?
在 FPC 上使用 TMP303时、我们是否需要注意什么?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    [引用用户="Kai Nomiyama"-是否可以在 FPC (柔性印刷电路)上使用 TMP303?

    可在 FPC 上使用 TMP303

    [引用用户="Kai Nomiyama"- 是否可以用硅酮密封剂覆盖 TMP303?

    添加硅树脂密封剂可能会增加 TMP303的应力、并可能导致精度略有漂移。

    [引用 user="Kai Nomiyama"]-在 FPC 上使用 TMP303时、我们是否需要注意任何事项?

    应使用标准的良好 FPC 布局实践

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    另外值得注意的是、将 TMP303放置在柔性电路板上是一个好的做法、就是让引线与电路板的弯曲平行。  

    此外、如果客户尝试使用 TMP303测量柔性板上某些部件的温度、则应尝试使用具有良好导热性的密封剂。  通常、硅密封剂的热导率非常低。   

    谢谢、
    David