请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP303 大家好、
我对 TMP303有疑问。
我的客户正在考虑使用 TMP303进行电池组温度监测。
问题在这里
-是否可以在 FPC (柔性印刷电路)上使用 TMP303?
-用硅树脂密封剂盖住 TMP303是否正常?
在 FPC 上使用 TMP303时、我们是否需要注意什么?
此致、
Kai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kai:
[引用用户="Kai Nomiyama"-是否可以在 FPC (柔性印刷电路)上使用 TMP303?
可在 FPC 上使用 TMP303
[引用用户="Kai Nomiyama"- 是否可以用硅酮密封剂覆盖 TMP303?
添加硅树脂密封剂可能会增加 TMP303的应力、并可能导致精度略有漂移。
[引用 user="Kai Nomiyama"]-在 FPC 上使用 TMP303时、我们是否需要注意任何事项?
应使用标准的良好 FPC 布局实践
谢谢、
David