This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:有关在生产中使用 FDC1004进行液位感应的问题

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004QEVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/912438/fdc1004qevm-questions-about-using-fdc1004-in-production-for-liquid-level-sensing

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

您好!  

我目前正在使用  FDC1004QEVM 评估 FDC1004液位感应。 我有一些与 FDC1004相关的问题、但在回答这些问题之前、下面是应用的一些背景知识:

我们计划使用 FDC1004来估算水文电子系统水箱内的水位。 由于它是一个水动力电子系统、pH 缓冲液和营养添加剂将定期添加到水中、以确保为系统内生长的植物提供适当的营养。  

问题:

1.如果我们要在生产中使用它,是否有任何推荐的校准程序?

如何计算增益和偏移补偿值? 我们是否可以预期将相同的增益和失调电压补偿值用于生产、或者需要在校准期间计算这些值?  

3.我怀疑当我们在水箱中添加 pH 缓冲液和营养添加剂时,水的属性(介电常数)会略有变化。 您是否认为电容式感应甚至适用于我们的应用? 如果不是、您是否建议使用其他更适合我们应用的 TI 感应产品?

4.我意识  到刚性柔性电路不随 FDC1004QEVM 套件一起提供。 我们是否可以通过某种方式从您那里购买或获取它以用于评估目的?

谢谢、

Jeff

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您使用我们的器件、我们很乐意为您提供有关水文电子设备项目的 FDC1004方面的帮助。  

    1) 1)为了实现 校准、我们在数据表中提供了有关系统失调电压校准和增益校准的指导。 校准与系统和传感器设计非常相关。 根据需要测量的精度、校准可在加电时或每次加电时执行一次。  

    2) 2)此处有一份应用手册、讨论液位感应应用中 FDC1004的增益和偏移校准。  如何校准液位传感应用中的 FDC1004 此应用手册提供了有关配置增益和偏移寄存器的指导。 在生产时、如果需要定期执行校准、则需要进行评估、具体取决于您通过传感器设计实现的精度。  

    3) 3) FDC1004用于液位感应应用。 如果您的水液体与其他营养物混合、浓度将发生变化。 FDC1004无法测量浓度变化。 如果添加剂足够大、以至于液位发生变化、那么我想 FDC1004可以用作测量液位和浓度的方法。 对于液位和浓度应用、我强烈推荐我们的超声波解决方案、该解决方案主要用于技术。 有关 使用超声波解决方案的信息、我建议查看我们的超声波常见问题解答。  

    4) 4)遗憾的是、刚性柔性电路不可购买、我们提供了原理图和布局来开始您自己的设计。