This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/912326/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

你(们)好

我想问关于 IWR6843成像的问题、在这个成像过程中、我们可以人工更改参数来调整成像结果、这是它的3D 点云成像原理

我已经观看过这段视频、RVIZ 只能在应用层进行一些调整、但我想知道基本的计算原理吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下资源:

    1. 毫米波培训系列:了解毫米波雷达技术的基础知识。
    2. MMWAVE-SDK 用户指南:查看开箱即用演示用户指南和配置文件格式部分、了解各种配置参数。
    3. 毫米波 SDK 开箱即用演示 HTML 文档:了解 SDK 开箱即用演示中提供的算法流程和源代码。 您需要在计算机上安装 MMWAVE-SDK 才能阅读本文档。
    4. 工业工具箱中的 SDK 开箱即用演示实验室:易于遵循有关如何运行开箱即用演示并使用提供的 CCS 工程进行编译的分步说明。

    此致

    尼廷