This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA460-Q1:PGA 460全桥变压器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/911493/ccs-pga460-q1-pga-460-full-bridge-transformer

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA460DRV8870

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Colezes:


我正在使用 PGA460中心抽头变压器拓扑研究工业超声波传感器。

我在获取变压器以向输出(次级)提供更高电压时遇到问题。

今天、我使用 EPCOS B78416A2232A003变压器时的电压高达120Vpp、但我至少需要500Vpp。 我使用的80Khz 传感器支持高达800Vpp 的分辨率。

我的尺寸有问题、所以越小、我就越好。

有人能给我指合适的变压器吗?

谢谢!

Reinaldo Borsato。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinaldo、  

    我想让您指出一下我们在中心抽头变压器用例中提供的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa780a/slaa780a.pdf?ts=1591322225873

    关于建议使用的支持500Vpp 的变压器、我将把这个线程分配给输出超声波专家。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun、

    感谢您的回答。

    我将验证应用手册。

    我希望有人能帮我解决变压器问题。

    此致、

    莱纳尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinaldo、

    《适用于超声波传感器的 PGA460全桥驱动器解决 方案》应用手册介绍了如何使用 DRV8870作为变压器的前置驱动器替代器、在 PGA460上设计+/-45V 全桥直接驱动选项。

    PGA460在变压器的中心抽头处接受最大15V 的电压(OUTA 和 OUTB 引脚上的最大额定电压为30V)、大多数推挽式变压器配置为1:1:10匝数比、从而在传感器上启用+/-150V 或300Vpp。

    在本例中、您需要考虑两个选项中的一个、以便使用 PGA460达到500Vpp:

    1. 使用匝数比更高的变压器。 如果您可以找到支持1:1:20 (推挽)或1:20 (单端)匝数比的变压器、则这将启用高达600Vpp 的传感器激励电压。 我目前不知道配置了这些匝数比的变压器、它们的次级电感也为1~5mH。 您可能需要联系一些变压器制造商以获取其建议。 您可以在此处找到传感器和变压器供应商列表: PGA460传感器和变压器列表
    2. 使用与 DRV8870中的建议类似的前置驱动器选项。 不同之处在于、 不使用 DRV8870、而是使用分立式晶体管配置、以便在变压器上实现更高的中心抽头电压。 这样、您将使用额定电压和电流更大的外部 nFET、而不是通过 PGA460的集成低侧 nFET 灌入电流。 因此、如果您要在变压器的中心抽头处施加25V 电压、并使用额定电压>=30V V_GS 的外部 nFET、那么您应该能够使用现有的传统1:1:10变压器实现500Vpp 以上的电压。  DRV8870全桥电路中使用的栅极驱动器将连接到外部分立式 nFET 的栅极(取代 DRV8870)、如"PGA460适用于超声波传感器的全桥驱动器解决方案"应用手册所示。

    需要注意的是、虽然传感器的额定电压可能为800Vpp、但并不总是需要在这种高电压下驱动传感器来产生足够的声压级。 在许多情况下、我使用了额定电压为几百 Vpp 的换能器、但即使驱动电压为120Vpp、也通常能够满足应用的性能要求、尤其是在应用针对短距离测量时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    我将使用直接驱动模式进行一些测试。

    在我的应用中、需要使用更高的电压、因为环境噪声极高、检测距离相对较长。

    非常感谢您的建议。

    此致、

    莱纳尔多