This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:OPT8241是否可以使用 ONVIF 开源协议联网? 此外、如果我购买 OPT8241、除了校准之外、我还需要在捕获视频之前做什么? OPT8241和 OPT8241 CDK 之间的区别是什么?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/767456/opt8241-is-opt8241-networking-with-onvif-open-source-protocol-possible-also-if-i-buy-the-opt8241-aside-from-the-calibration-is-there-anything-else-i-need-to-do-before-capturing-the-video-what-is-the-difference-between-the-opt

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件: OPT9221

fdhdj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva Priya、

    我们不熟悉 ONVIF 开源协议、因此无法评论与 OPT8241联网的可行性。

    OPT8241是 ToF 传感器 IC。 OPT9221是用于控制和连接 OPT8241的 ToF 控制器芯片。 OPT8241CDK 是专为帮助客户评估 OPT8241芯片组而开发的完整摄像头系统。

    此致
    镍薄型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此,如果我想插入和播放用于图像采集的摄像机,我应该购买 OPT8241CDK 吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva Priya、

    你是对的。 对于即插即用评估、您需要 使用 OPT8241CDK。

    此致

    镍薄型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告知如何获取 OPT8241CDK 的报价。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva Priya、

    您可以转到以下页面:www.ti.com/.../opt8241-cdk-evm
    该页面包含用户指南和其他文档、可解答您的许多问题。 它还提供了在线订购 EVM 的链接。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到 OPT8241 EVM 模块将停产。

    评估模块是否有后续计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还对这些电源选项有疑问:

    3.3V I/O、模拟–1.8V 模拟、数字、I/O–1.5V 解调(典型 值)  

    您能解释一下我需要每种类型的扫描吗? 我正在决定购买哪款产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva Priya、

    OPT8241 CDK EVM 是一款自成一体的模块、仅需外部5V 电源。 请参阅评估模块(EVM)文档、了解 EVM 的必要条件。 您必须阅读以下链接:

    1。

    2.

    请发送电子邮件至 ti-3dtof@list.ti.com、了解更多问题、我们可以在此处继续进行此对话。

    此致、
    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有说明