This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:评估板

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/766804/lmp91300-evaluation-board

器件型号:LMP91300

您好、是否有适用于此器件的评估板?  我在任何地方都看不到可以在 TI.com 或分销商处购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您的问题、我们的应用工程师将很快回答此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我从其他文章中了解到 TI 不提供此评估板、因此我需要订购 Gerber 文件并填充 PCB。  不过、如果您可以为我提供硬件、请与我联系。  为了加快我的开发速度、是否有提供特定器件型号和封装尺寸的 BOM?  文档 LMP91300SWIFEVM 用户指南仅提供原理图。

    我还假设固件加载以及校准期间与 MSP430的通信(通过 GUI 读取/写入寄存器)全部通过 USB 完成、无需 JTAG 硬件。  请确认。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有人可以确认我的上述帖子并共享 BOM、以便我可以购买组件并构建电路板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    遗憾的是、我们无法再为 EVM 提供光绘文件和 BOM。 不再支持它。 此外、不再支持 EVM 软件。

    此致、

    Vaibhav Garg