This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642 VOUT_PA 输出

Guru**** 2579425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/766238/awr1642-awr1642-vout_pa-output

器件型号:AWR1642

您好!

当用于射频电源的1.0V 电源由内部 LDO 的外部 LDO 提供时、处于旁路模式、那么 在  这种情况下、VOUT_PA (内部 LDO)的输出引脚是否仍可测量为~1.0V 的值?

谢谢

苏敏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Su、

    您看到的是预期行为。

    AWRx 器件的 RF1/RF2电源可在 BGA 上为1.0V 或1.3V 供电。 在1.3V 模式下、需要启用片上 LDO、以将此1.3V 降至射频子系统实际运行所需的1.0V。 在1.0V 模式下、片上 LDO 被旁路、来自 PCB 的1.0V 电压直接馈入射频子系统。

    VOUT_PA 是这些用于射频功率放大器的1.3V 至1.0V LDO 之一的输出。 当片上 LDO 处于旁路状态时、该网络应显示 PCB 1.0V 射频电压。

    请告诉我、这是否解答了您的问题。

    谢谢、
    -Randy