This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86:LMT86LP 是感测温度

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT86, TMP107, TMP61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/767874/lmt86-lmt86lp-is-sense-temperature

器件型号:LMT86
主题中讨论的其他器件: TMP107TMP61

您好!

  我们需要 空气温度传感器、通过使用传感器 监控  冰箱的温度、因此我打算使用 LMT86、用于监控-30C 至70C 工作电压的温度范围为3.3V、传感器安装在一个板上、控制器板放置 在 冰箱的下方、因此我们必须连接两个接口  线路最小1米最大1.5米的电路板、传感器输出类型模拟、任何额外电路都需要用于放大器、滤波器等模拟电路。

  建议 LMT86适合我的应用、或任何替代器件型号建议数量为100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    对于此类应用、我建议使用 TMP107、它允许以菊花链形式连接多达32个器件。 这将使您的应用能够快速扩展、而无需担心使用模拟输出时产生的噪声抗扰度问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Amit、

                        TMP107可用封装为 SOIC、VSSOP、WSON、 我需要 TO-92封装、这意味着我不想使用任何靠近芯片的封装。如果是 TO-92封装、我将把芯片垫暴露在我将用压摆覆盖的剩余空气引线上、因此建议我将封装类型传感器成本降低到100k 0.25$以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    我们现在拥有采用 X1SON 封装的 TMP61、并计划了 LPG 封装。 您可以轻松地将相同的封装到热模塑化合物中、定价远低于0.25美元

    www.ti.com/.../TMP61
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

            为什么 LMT86LP 不适合我的应用?您能告诉我 确切的问题吗?

    当您在采用 TO-92封装的 TMP61上进行播种时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naga、

    长迹线上的模拟传感器往往会随着驱动的负载的增加而增加电流消耗。 以抵消、您可能需要一个 OPAMP 来驱动长电缆。 第二、请记住、这是模拟信号。 随着电缆的冷却和加热,其特性也会发生变化。 因此、与噪声一起、长期而言、即使传感器正常、它也可能显示错误结果。
    建议使用 TMP61而不是 LMT86的原因是、TMP61的传感器成本要低得多、因此有助于抵消驱动器运算放大器的成本。