This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314-Q1:LDC1314EVM 能否完全支持 LDC1314-Q1测试?

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/766235/ldc1314-q1-can-ldc1314evm-fully-supports-ldc1314-q1-test

器件型号:LDC1314-Q1

尊敬的团队:

我们从 TI 网站上找到了 EVM PCB 图片、它似乎仅支持双通道传感器、但我需要4通道传感器来测试 LDC1314-Q1。

请告诉我您的意见。 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的做法是、仅连接了两个传感器、但这应该足以进行评估。 您也可以始终连接自己的传感器。

    使用非 Q1 EVM 进行评估时不应有任何问题。