This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:LM20的 EMI 问题

Guru**** 2541800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20, TMP20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/766020/lm20-emi-trouble-with-lm20

器件型号:LM20
主题中讨论的其他器件: TMP20

我在使用 LM20进行 EMI 测试时遇到了问题、辐射抗扰度。  我在电源输入和温度输出引脚上都有一个铁氧体和电容器。  未使用的引脚接地。

铁氧体

电容器

接地连接比较好。  该设计的最后一项更改是在测试失败频率下显著降低 LM20电路和连接器之间的接地阻抗。  它显著改善了测试结果。 现在、接地端通过两层上的接地层进行连接、两层之间有多个过孔。  我现在不认为接地是故障模式。

我想知道 LM20和 EMI 之前是否存在任何测试问题。  使用磁场暴露器件顶部是否存在问题。  我们在100V/m 下进行测试  故障频率约为300MHz、1.8GHz 和3GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们不是很熟悉这种测试、因为我们不销售需要这种测试的终端设备。 我可以收集的是、它主要受布线和 PCB 设计的影响。 您能否提供有关故障的更具体的详细信息? LM20输出是否存在不可接受的变化?

    您可以尝试以任何速率使用 TMP20。 它是 LM20的直接替代产品、显著提高了其输出端的电流驱动能力。

    谢谢、