This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01000:IWR6843ISK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/765435/tidep-01000-iwr6843isk

器件型号:TIDEP-01000
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISKDCA1000EVMMMWAVEICBOOST

大家好 、我们能否使用毫米波雷达按仅包含 IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST 但不包含 DCA1000EVM 的器件对人员进行计数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5784065、

    是的、运行 68xx -人数统计演示 只需要 IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST。  对于希望尝试对原始数据使用自定义雷达处理算法的客户、仅在收集原始 ADC 雷达数据时需要 DCA1000EVM。

    此致、

    John