This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:TI GER 电路板

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, TIDA-00151
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/764333/pga450q1evm-ti-ger-board

器件型号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00151

您好!

我将 PGA450Q1EVM 与 TI GER 电路板配合使用、我的问题是当我(通过 USB)将 TI GER 电路板连接到我的 PC 时、Windows 无法将该电路板识别为串行 COM。 但它仍然有效、我的意思是当我连接所有设备(tiger + pga450q1evm + PC)时、GUI 工作正常、但我在端口 COM 中找不到尝试通过 UART 发送命令的方法。  

我上传固件但无法正常工作、

如果有任何帮助、我们将不胜感激  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您的问题、我们的应用工程师将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    Tiger 板不能用作串行 COM 端口。 您需要将 PGA450Q1EVM 的 RS232连接器与 RS-232电缆或连接到 PC 的 RS-232转 USB 电缆配合使用、以实现 COM 端口。 例如 :www.amazon.com/.../B0007T27H8

    如果您希望以类似的方式使用 Tiger 电路板的 COM 端口发送原始 UART 命令,则需要按照《PGA450Q1EVM-S 用户指南》和《TIDA-00151 UART 演示指导》( www.ti.com/.../sldu019 )中的说明进行操作。