This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60-Q1:LM60-Q1的 Vout 的最短设置时间

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/762680/lm60-q1-minimum-setup-time-for-vout-of-lm60-q1

器件型号:LM60-Q1

您好、应用团队、  

我的客户询问 LM60-Q1在提供输入电压后的最短设置时间。  

数据表中的图11显示了输出电压、该电压表示在供电后的5us 内设置温度。

VO 被读取为0.8V、因此在计算时它大约为60'C。

我是否可以假设在电源5us 后读取的电压是反映当前温度的正确输出电压?

如果电压读数应等待更多时间、最短的设置时间是多少?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、

    是的、根据图11、启动时间大约为5us。 不过、这是一个典型特性。 我建议在获取数据样本之前等待10秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您的快速回答。

    10us 是否适用于所有-40-125'C 温度范围?

    请简要说明 LM60-Q1的设置为何如此快速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、

    模拟温度传感器输出原始值。 另一方面、数字温度传感器需要稳定时间才能设置数字逻辑和 ADC 转换、这会增加第一次有效读取值的延迟。

    至于该值的稳定性、我建议使用样本集进行测试、然后最坏情况下的值与裕度相加2倍。