请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM60-Q1 您好、应用团队、
我的客户询问 LM60-Q1在提供输入电压后的最短设置时间。
数据表中的图11显示了输出电压、该电压表示在供电后的5us 内设置温度。
VO 被读取为0.8V、因此在计算时它大约为60'C。
我是否可以假设在电源5us 后读取的电压是反映当前温度的正确输出电压?
如果电压读数应等待更多时间、最短的设置时间是多少?
提前感谢您。