This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:[SDK 3.1] IWR6843示例配置文件 haven #39;t 对应于示例代码中实现的 CLI 命令。

Guru**** 2556880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/760804/iwr6843-sdk-3-1-iwr6843-sample-profile-haven-t-corresponded-cli-command-that-implemented-in-the-sample-code

器件型号:IWR6843

你(们)好

我们下载最新的 SDK MMWAVE_SDK_03_01_00_02并将其安装到我的开发环境中。  

下面是 SDK 'C:\TI\mmwave_sdk_03_01_00_02\packages/ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles\profile_3d.cfg'中的示例配置文件

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 7 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1 1
低功耗0 0
ProfileCfg 0 60.25 7 3 24 0 0 156 1 256 12500 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 4
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 2
帧配置0 2 32 0 100 1 0
guiMonitor -1 1 1 0 1
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 1200 0
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 1200 0
multiObjBeamForming -1 1 0.5
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
离合器拆卸-1 0

CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2.

AoFovCfg -1 -90 90 -90 90
cfarFovCfg -1 0 0.25 9.62
cfarFovCfg -1 1 -13.39 13.39
sensorStart

按照 SDK2 CLI 规则、上述所有命令都应具有一个 CLI 函数、该函数将在 C:\TI\mmWave_SDK_03_01_00_02\packages/ti\demo\xwr68xx\mmw\MMW_cli.c 中实现

但我们看不到在 MMW_CLI.c 中实现了以下 CLI 命令

这是否意味着以下命令不再在 SDK 3中使用、或者 我们应该 在 MMW_CLI.c 中自移植以下函数? 谢谢    

FlushCfg
dfeDataOutputModechannelCfg
ADCfg
低功耗
ProfileCfg
线性调频脉冲配置
帧配置



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我发现 CLI 实现被移动到 SDK 实用程序'C:\TI\mmWave_SDK_03_01_00_02\packages/ti\utils\cli\'。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您的问题得到解决。

    此致、
    John