This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP122:SPI 频率

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP122, TMP124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/761009/tmp122-spi-frequency

器件型号:TMP122
主题中讨论的其他器件: TMP124

大家好、团队、

我的一位客户正在重新设计电路板、他们正在寻找通过 SPI 在-20 + 100°C 范围内运行的温度传感器。

他们看到了 TMP122和124器件、但无法找到允许的最大 SPI 频率;您有此信息吗?

我们是否有其他在该温度范围内支持16 至30 MHz SPI 频率的器件?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    TMP122和 TMP124仅提供100ns 的最小 SCK 周期、总频率为10MHz。 比构建时序路径所需的时间更快的任何时序。

    最大时钟周期= TOUT_DELAY +传播+ Tsetup

    对于 TMP122、Tout_delay 最大值为30ns、因此 Tpropation + Tsetup 的值为70ns。 根据所选的 MCU 和电路板布局、剩余的预算可用于增加时钟速率。 作为传播+ Tsetup = 30ns 的示例、我们有40ns 的可宽延时间

    在这种情况下、最大 SCK 为100ns - 40ns = 60ns 或~ 16MHz。