请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/761009/tmp122-spi-frequency
器件型号:TMP122主题中讨论的其他器件: TMP124
大家好、团队、
我的一位客户正在重新设计电路板、他们正在寻找通过 SPI 在-20 + 100°C 范围内运行的温度传感器。
他们看到了 TMP122和124器件、但无法找到允许的最大 SPI 频率;您有此信息吗?
我们是否有其他在该温度范围内支持16 至30 MHz SPI 频率的器件?
提前感谢您。
此致、
Adrian