This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:LDC1000

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/760276/ldc1000-ldc1000

器件型号:LDC1000

尊敬的 TI 团队:

我将 LDC1000用作传感器、用于检测距离至少为35mm 的几乎35mm 厚度的目标。 如果我自己创建一个设计、并将 LDC 与微控制器相连接、我就能够创建一个设计。 我使用直径接近30 mm 的绝缘铜绕组(47 μ H)以及300 pf 电容器来钻出接近1 MHz 的频率。 直到今天、我在35mm 的距离内、接近值(Rp)的感应范围有了很大的差异。 我用相同的方法完成了应用设计、但接近数据的读数值突然变得不确定、我无法感应35毫米的目标。 我的意思是说、感应范围和接近值的变化突然减少到比以前小70%。 请帮助我纠正此问题、并告知我需要使用哪种线圈(铜绕组)来实现35mm 距离目标。 请解释为什么即使使用相同的硬件、接近读数也会发生剧烈变化。

P.S -我之前使用过 LDC1101、但无法实现可检测目标的快速开关响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinidhi、
    LDC1000能够进行 Rp 和 L 测量。 众所周知、由于环境变化、RP 测量值的波动大于 L 测量值。 您能否尝试 L 测量以查看这是否能解决您的问题? 另请参阅我们的计算器工具、了解与设计相关的快速有用计算: www.ti.com/.../slyc137

    此致、
    Bala Ravi